主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我们最近创建了一个新的 Golden Image、以解决现场问题。
我们想在已在现场的器件上更新此 Golden Image。
但 我注意到、在使用 BQStudio 更新 Golden Image 期间、电池包电压降至 0V。
检查后、 我发现电量监测计的 CHG 和 DSG 引脚电压在编程过程中保持低电平、这表明 FET 被禁用。
在这种情况下、如果我们继续对器件进行 Golden Image 更新、电池包电压可能会降至 0V、从而导致器件断电。
关于这种行为、我想提出以下问题:
1.在 Golden Image 更新(编程)期间禁用 FET 是否正常?
2.是否可以在黄金映像更新(编程)期间使 FET 保持启用状态?
此致、
CHAEWOO