This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21:浪涌电流的容量

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550193/tps7a21-the-capacity-of-inrush-current

器件型号:TPS7A21


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们的应用将面临“热插拔“场景、3V 至 4.4V 输入电压将直接连接到 VIN 和 EN、TPS7A2133 是否支持此应用?   数据表中对浪涌电流控制没有太多说明。  

如果不是、您是否建议在此处添加另一个 TVS 以防止器件损坏? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    浪涌电流与负载和输入/输出电容成正比。 我建议阅读以下应用 手册以了解有关该主题的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slyt332/slyt332.pdf

    TVS 二极管有助于解决过压问题、但需要控制浪涌电流。 您可以设计一个 LC 滤波器来限制输入电流、但我建议深入研究我们的热插拔控制器系列:

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/overview.html

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、  

    “热插拔“仅在生产中进行。 具有 4V 电压的电池将连接到 Vin 和 EN。 因此、专用热插拔控制器对客户来说并不具有成本效益。  

    由于我们具有软启动功能、您认为他们是否需要额外的电容器来防止浪涌电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    只要输入瞬态电压不超过 6V、它就应该是安全的。 绝对最大输入电压为 6.5V、因此最好将其保持在 6V 以下。

    软启动特性有助于降低浪涌电流。  我建议使用示波器进行验证、以确保在 IN 引脚上的输入电容器不超过 6V 之后稳压器上的输入电压。

    输入电容器和输出电容器的值是多少?

    此致、

    Daniel