This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:‘SRYR'–SRDY 复位命令相当于关断输入开关

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546884/tps25751-sryr-srdy-reset-command-equivalent-to-turn-off-input-switch

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS65982

工具/软件:

在我们主要由 USB 电源供电的系统中、我们希望在电池充电完成后关闭输入电源、以便尽可能地降低功耗。 在之前的设计中、此命令是使用 SRYR 命令完成的、该命令正好满足了我们的需求、但 TPS25751 技术参考文献中未记录此命令。 是否仍然支持此命令、或者是否有提供等效功能的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、  

    您以前使用过哪个设备来配置 SRYR 命令?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TPS65992、但我们还使用了 TPS65982。

    我要提的另一点是--我们需要这个命令来执行设置电池无电标志的等效操作、因为在关闭输入开关的过程中、系统将关闭电源、我们需要再次关闭 TPS 的 VBUS 电源、否则它将断电(并立即由 VBUS 重新通电、但从 SRYR 失去状态)。

    这是连接到 USB 时系统上的断电序列。 例如、当完成充电时、系统将启动此过程

    -主机将发出 SRYR、关闭 USB 输入开关
    -主机将关闭电池,关闭所有系统电源
    - USB 连接器将保持插入状态,但消耗的电力极少。 系统将保持关闭状态、直到再次打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、  

    让我与团队核实、明天就回复您。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、  

    我离线发送了一条消息、接下来我们来看看 e2e 消息。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin