主题中讨论的其他器件: TPS65982
工具/软件:
在我们主要由 USB 电源供电的系统中、我们希望在电池充电完成后关闭输入电源、以便尽可能地降低功耗。 在之前的设计中、此命令是使用 SRYR 命令完成的、该命令正好满足了我们的需求、但 TPS25751 技术参考文献中未记录此命令。 是否仍然支持此命令、或者是否有提供等效功能的命令?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它是 TPS65992、但我们还使用了 TPS65982。
我要提的另一点是--我们需要这个命令来执行设置电池无电标志的等效操作、因为在关闭输入开关的过程中、系统将关闭电源、我们需要再次关闭 TPS 的 VBUS 电源、否则它将断电(并立即由 VBUS 重新通电、但从 SRYR 失去状态)。
这是连接到 USB 时系统上的断电序列。 例如、当完成充电时、系统将启动此过程
-主机将发出 SRYR、关闭 USB 输入开关
-主机将关闭电池,关闭所有系统电源
- USB 连接器将保持插入状态,但消耗的电力极少。 系统将保持关闭状态、直到再次打开。