This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871:引脚间的距离

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550600/tps62871-distance-between-pin-to-pin

器件型号:TPS62871


工具/软件:

您好的团队、

我对引脚间的距离有疑问。 下图中以红色突出显示的引脚间距离是多少?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    我们需要查看主底视图来确定该尺寸。

    将 0.5mm 间距减去 0.2mm 至 0.3mm 引脚宽度、我们得到引脚之间的距离为 0.2mm 至 0.3mm。

    Chris