This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:不工作

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550180/bq25798-not-working

器件型号:BQ25798


工具/软件:

大家好:

我目前正在开发一个具有 5V 5A UVs 的项目。 但是、我遇到了一些问题。

1.电池无法正常工作。 正在充电、但不提供任何电压。

2.数据表指出输出为 PMID、但其他网站则声明为 SYS。

3.我试图对 IC 进行编程,但无法通过 D+/D-连接。

我将图片与我的设置关联(我希望这不会令人困惑)

我希望得到一些帮助、因为我正在遭受损失。

提前感谢您。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、您能否详细介绍电池如何充电但不向 SYS 提供电压?  充电时、BAT 和 SYS 之间的内部电池 FET 会导通、因此应始终连接 BAT 和 SYS。

    对于 2 级配置、在正向/充电模式下、VBUS 通过 MOSFET 连接到 PMID、而 SYS 是系统负载的预期连接。  PMID 可以向负载提供电流、但该电流计入 IINDPM 环路调节/钳位的总输入电流。  在 OTG/反向模式下、转换器反向工作、以便在 VBUS 上提供稳定的直流电压。  在备用/反向模式下=在 VBUS 降至低于设定阈值时快速开启 OTG 模式、稳压直流输出为 PMID。

    对于 3 阶、充电器的 I2C 寄存器只能使用 SDA/SCL 线路来访问。  D+/D-仅在充电器上电时用于确定 USB BC1.2 端口的输出电流能力。

    在原理图上、/CE 不应悬空、但如果电池充电电流流动、则该引脚会悬空至 GND。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢你的帮助。 让我纠正一些错误、然后将结果文本化
    感谢您的观看