工具/软件:
大家好:
我目前正在开发一个具有 5V 5A UVs 的项目。 但是、我遇到了一些问题。
1.电池无法正常工作。 正在充电、但不提供任何电压。
2.数据表指出输出为 PMID、但其他网站则声明为 SYS。
3.我试图对 IC 进行编程,但无法通过 D+/D-连接。
我将图片与我的设置关联(我希望这不会令人困惑)
我希望得到一些帮助、因为我正在遭受损失。
提前感谢您。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
我目前正在开发一个具有 5V 5A UVs 的项目。 但是、我遇到了一些问题。
1.电池无法正常工作。 正在充电、但不提供任何电压。
2.数据表指出输出为 PMID、但其他网站则声明为 SYS。
3.我试图对 IC 进行编程,但无法通过 D+/D-连接。
我将图片与我的设置关联(我希望这不会令人困惑)
我希望得到一些帮助、因为我正在遭受损失。
提前感谢您。

您好、
1、您能否详细介绍电池如何充电但不向 SYS 提供电压? 充电时、BAT 和 SYS 之间的内部电池 FET 会导通、因此应始终连接 BAT 和 SYS。
对于 2 级配置、在正向/充电模式下、VBUS 通过 MOSFET 连接到 PMID、而 SYS 是系统负载的预期连接。 PMID 可以向负载提供电流、但该电流计入 IINDPM 环路调节/钳位的总输入电流。 在 OTG/反向模式下、转换器反向工作、以便在 VBUS 上提供稳定的直流电压。 在备用/反向模式下=在 VBUS 降至低于设定阈值时快速开启 OTG 模式、稳压直流输出为 PMID。
对于 3 阶、充电器的 I2C 寄存器只能使用 SDA/SCL 线路来访问。 D+/D-仅在充电器上电时用于确定 USB BC1.2 端口的输出电流能力。
在原理图上、/CE 不应悬空、但如果电池充电电流流动、则该引脚会悬空至 GND。
此致、
Jeff