This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM365R1:启动时为低电压。

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549139/tlvm365r1-low-voltage-at-startup

器件型号:TLVM365R1


工具/软件:

我有一个使用 TLVM365R1RDN 的原型板。  EN/VIN 端子上有一个 1uf 陶瓷电容器、VCC 端子上有一个电容器。  5VDC VOUT / FB 端子上有一个 10uf 陶瓷电容器。  当输出端连接 100 欧姆电阻时、电压为 0.45VDC。  如果在没有负载的情况下为电路加电、电源电压高达 5VDC。  然后、我可以连接负载、电源电压调节为 5VDC。

我尝试添加额外的电容、但没有看到任何效果。

有人有什么建议吗?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    您能分享您的原理图吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tlvm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    就原理图而言、建议的输入电容为 2.2 μ F 、额外的小尺寸 0.1 μ F、以实现更好的噪声性能。 我认为您所看到的内容与此无关、但最好进行更改。

     线路上的+5V 电源轨上是否有任何其他电容器(10uF 以外的电容器)?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、它们在我的电路板上已断开连接。  该电源实际上为电路中的另一个器件提供直流/直流隔离器。

    您会推荐哪种类型的电容器?  您指的是 Vin 上的 1uf、还是 Vcc?  这可能会更容易为我添加另一个 1uf 并行,而不是得到 2.2uf 在 50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我指的是 Vin 上的电容器。 您可以在此处并联额外添加一个 1uF。

    您能否在存在 100 欧姆负载的情况下发送 VOUT 的波形?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没什么可看的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    这种情况仅在启动时发生、您可以在之后连接负载这一事实导致我认为这可能是由启动期间的大浪涌电流导致的。 如果浪涌电流持续触发电流限制、器件将难以恢复。 但这通常发生在较大的输出电容时、这需要大量电流才能充电。

    还可能会触发电源电流限制。 电源电流是否受限?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们组装了另一个板、它可以正常工作。  然后、我将  TLVM365R1RDN 替换为另一个。  电路板正常工作。  我不知道问题是什么,但它似乎消失了。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    很高兴听到这个消息、如果您遇到其他问题、请告诉我。

    此致、

    Niranjan