This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:升压转换器在启用时不输出 5V

Guru**** 2573845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547039/tps61230-the-boost-converter-when-enabled-does-not-output-5v

器件型号:TPS61230
主题中讨论的其他器件: TPS61022

工具/软件:

您好、

 在项目中使用 TPS61230 的 Im。 基本上、它用于为始终连接的器件供电。 当我设置 ENABLE 引脚时、 TPS61230 的 Vout 保持在 1.8V-1.9V。 我认为这个问题是由于 TPS61230 可能连接重负载、无法完成启动、因为如果我在未连接负载的情况下启用它、稍后连接负载、输出可以为我提供所需的 5V 电压。  
如果是这种情况,我怎么能解决这个问题? 您是否有任何其他更适合重载的部件? 我是否可以在  TPS61230 的输出端使用负载开关、以便等待其启动、然后为另一个器件启用电源?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我们有 TPS61022 等器件、可随负载提供更高的启动能力。 您可能需要试用(如果可用)。

    一种可能的解决方案是在 TPS61230 输出端添加预偏置电压、例如 3.3V。 较高的预偏置 Vout 将在启动期间具有较高的电流限制。

    我能否在  TPS61230 的输出端使用负载开关、以便等待它启动、然后为另一台设备启用电源?
    [/报价]

    这也是一个很好的解决方案。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢。

    您是否有 可以提供的 TPS61022 样片? 如果没有、您认为负载开关可以解决这个问题吗、我是否应该在离开该路径之前考虑任何因素?  同时、我将尝试您的解决方案、但  在我的情况下、使用预偏置电压可能会增加功耗。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我测试了 预偏置 电压、结果正常工作! 为了进行快速修复、您认为我可以从 GPIO 引脚生成这个预偏置电压吗?  此外,什么是正确的方法来做到这一点或什么是通常做的这种情况?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我来检查一下。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Miguel:

     从 GPIO 引脚对 Vout 进行预偏置的唯一问题是、应用中的负载是否会将 GPIO 下拉至低电压?

     如果不是问题、则可以 使用 GPIO 引脚+二极管对 Vout 进行预偏置。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢! 您认为如果我 放置一个电阻器+二极管、我应该是安全的吗? 另外、使用 LDO 或延迟电路是正确的方法吗?  

    再次感谢 Lei!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Miguel:

    这种预偏置解决方案在很大程度上取决于 TPS61230 的负载。

    例如、负载类型是什么? 它是电阻负载还是提取恒定电流? 它有多大? 激活负载的阈值是多少? GPIO 的最大 Iout 是多少?  

    在尝试预偏置正常工作时、预偏置电压是来自电源还是 GPIO?

    实际上、我更喜欢负载开关解决方案。 控制更简单:只需在 TPS61230 完成启动时打开负载开关。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Lei 的帮助、

    因此、GPIO 的最大 Iout 为 15mA。 这个预偏置的 GPIO 只是一个快速修复方法、因此  目前我无需打印具有负载开关解决方案的另一个 PCB。 负载 消耗可变电流、但在开始时、我认为需要 150mA。  

    当我尝试时、我使用了电源。

    是的、这可能是我在最终 PCB 中将采取的方法。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我做了一些测试。 似乎在较低的电压下、例如 3 伏、 TPS61230 无法与负载保持同步... 我会执行预偏置电压 、然后启用 TPS61230、但 Vout 电压为 2.5 伏。 我是否应该为此使用另一个升压转换器? 或者我可以重新设计我目前拥有的产品吗? 这是我使用的 Power Designer 链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Miguel:

    似乎很奇怪、如果预偏置较低(例如 2.5V)、TPS61230 可以启动。 同样、它与 TPS61230 Vout 的负载条件有关、例如、如果高于哪个阈值、负载将处于活动状态? 负载会提取多少电流?

    只有明确了解负载条件、我们才能制定出可行且稳定的解决方案。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    Im 将恢复我所做的所有测试、以便我们可以得出更好的结论:

    • 负载最初断开且 Vin 为 2.7 伏。 TPS61230 正确输出 5 伏电压。 连接负载后、输出变为 2.5 伏。 这里的问题可能是什么?  
    • 负载最初断开且 Vin 为 3.6 伏。   TPS61230 正确输出 5 伏电压。  连接负载后、输出保持在 5 伏。 一切都很好
    • 负载最初连接 、Vin 为 3.6 伏。 通过二极管和 1k 电阻器从 GPIO 引脚获得预偏置电压。 启用 TPS61230 后、它输出 5V 并正常工作。
    • 负载最初连接 、Vin 为 2.7 伏。 通过二极管和 1k 电阻器从 GPIO 引脚获得预偏置电压。 启用 TPS61230 后、它会输出 2.5。

    使用的负载 Im 是 Arducam Mega 3MP。 在数据表中、它表明此器件的电流消耗为 156mA、但我们应该考虑 400mA 的峰值。  

    再次感谢 Lei,希望这个信息使事情更清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Miguel:

    负载最初断开且 Vin 为 2.7 伏。 TPS61230 正确输出 5 伏电压。 连接负载后、输出变为 2.5 伏。 这里的问题可能是什么?  [/报价]

    实际负载电流与您从数据表中读取的负载之间应该存在间隙。 当 Vin = 2.7V、Vout = 5V、并且当 5V Vout 开启时添加负载、最大 Iout 约为 1.9A、远大于 400mA。  

    您可以通过电流探头测量实际负载电流。

    负载最初断开且 Vin 为 3.6 伏。   TPS61230 正确输出 5 伏电压。  连接负载后、输出保持在 5 伏。 一切都很好。【报价】

    当 Vin = 3.6V、Vout = 5V、并且在 5V Vout 导通时添加负载、最大 Iout 约为 2.5A

    我建议首先着重解决上述两个条件的问题。

    此致

    Lei  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    再次感谢您的帮助! 我想我可能发现了这个问题。 我`m 在电源输入端使用二极管 B2100-13-F、我认为压降会根据电路所需的电流而变大。 因此、 TPS61230 的输入电压低于 2.7 伏、达到 2.35 伏。 如果绕过   B2100-13-F、TPS61230 在 2.7V 的输入电压下工作 — 它仍降至 2.35、但可以将  TPS61230 Vout 保持在 5 伏。
    有趣的是、如果没有二极管、 TPS61230 可以在连接负载的情况下启动、无需预偏置电压。  

    二极管会导致某种电流限制? 这不应该是一个大问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miguel、ć

    由于 LEI 未来将支持降压/升压产品、因此我稍后会支持该器件。 很高兴看到您目前可以获得正常输出电压。 您的二极管可能存在一些限制;您可以将其移除或替换为其他电路。 谢谢你。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢奥罗拉,但你能帮助我理解,如果可能什么可能是根本原因在这里,如果你当然可以?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    正常二极管在压降下导通。 我不确定在低输入电压下器件 VIN 引脚的实际电压是多少、您可以测量它。 请确保它不会低于器件的最小电压。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我知道,但请检查我之前说的:  
    我想我可能发现了这个问题。 我`m 在电源输入端使用二极管 B2100-13-F、我认为压降会根据电路所需的电流而变大。 因此、 TPS61230 的输入电压低于 2.7 伏、达到 2.35 伏。 如果绕过  B2100-13-F、TPS61230 在 2.7V 的输入电压下工作 — 它仍降至 2.35、但可以将  TPS61230 Vout 保持在 5 伏。
    有趣的是、如果没有二极管、 TPS61230 可以在连接负载的情况下启动、无需预偏置电压。  

    二极管会导致某种电流限制? 这不应该是一个大问题。  

    你能帮我理解为什么吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这应该是由电流限制引起的。 由于输出为 5V2A、当输入电压只有 2.35V 时、在不考虑效率的情况下、输入电流将达到 4.3A。  但是、您选择的二极管的电流为 2A、此时二极管无法承受输入电流。 谢谢。

    Aurora