主题中讨论的其他器件: TPS61022
工具/软件:
您好、
在项目中使用 TPS61230 的 Im。 基本上、它用于为始终连接的器件供电。 当我设置 ENABLE 引脚时、 TPS61230 的 Vout 保持在 1.8V-1.9V。 我认为这个问题是由于 TPS61230 可能连接重负载、无法完成启动、因为如果我在未连接负载的情况下启用它、稍后连接负载、输出可以为我提供所需的 5V 电压。
如果是这种情况,我怎么能解决这个问题? 您是否有任何其他更适合重载的部件? 我是否可以在 TPS61230 的输出端使用负载开关、以便等待其启动、然后为另一个器件启用电源?
谢谢!