请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54335A工具/软件:
你好
我已经使用了 TPS54335ADRCR 降压转换器来进行降压 9V 输入到 5V/2A 输出 。 然而、在满载 (5V/2A) 的测试期间、IC 温度会上升至约 172°C 、导致其因过热保护而关闭。
我想知道如何改进 IC 的热性能 。 我随附了设计文件以供您参考。
电感器部件号:74438336033HT

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好
我已经使用了 TPS54335ADRCR 降压转换器来进行降压 9V 输入到 5V/2A 输出 。 然而、在满载 (5V/2A) 的测试期间、IC 温度会上升至约 172°C 、导致其因过热保护而关闭。
我想知道如何改进 IC 的热性能 。 我随附了设计文件以供您参考。
电感器部件号:74438336033HT