This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:热关断

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550062/tps54335a-thermal-shutdown

器件型号:TPS54335A


工具/软件:

你好

我已经使用了 TPS54335ADRCR 降压转换器来进行降压 9V 输入到 5V/2A 输出 。 然而、在满载 (5V/2A) 的测试期间、IC 温度会上升至约 172°C 、导致其因过热保护而关闭。

我想知道如何改进 IC 的热性能 。 我随附了设计文件以供您参考。

电感器部件号:74438336033HT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请至少制作 4 层电路板、请遵循数据表中建议的布局指南。 为输入和输出电容器侧提供适当的过孔。

    中间层应该完全是接地平面。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 6 层 PCB。 在这种情况下、降低开关频率是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果降低频率、则应增加电感。 然后、如果可能、请共享布局文件。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以处理电感器。 但它会对热性能产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EVA:

    如果开关频率降低、则开关损耗会更低。 则温度将下降。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像 (2).png

    您能验证这个电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    根据数据表、原理图看起来不错、请分享布局、还能分享多少器件发生了热关断。

    此致、

    Manish