This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8869C-Q1:–40℃ 启动输出波形有一个小阶跃

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549207/lp8869c-q1--40-startup-output-waveform-has-a-small-step

器件型号:LP8869C-Q1
《主题:LP8867-Q1》中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、团队、

一位客户测试了 LP8869C 在不同温度下的启动波形、并发现了–40 度处的小阶跃。 您能帮我找出原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    LP8867-Q1 具有自适应升压电压、可在特定步骤中调整输出电压。 自适应控制似乎会生效、并 在开始时触发一次增加操作。 这可能是因为  LED 在低温下具有较高的正向电压。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    客户同意温度较低时 LED VF 会较高、但电压没有这里显示的那么高。 即使激活了余量自适应、电压仍然会下降。 此外、此时 LED 未亮起;它仅在激活余量自适应后亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您能否询问客户、芯片在低温下的波形是稳定的/可重现的、还是仅出现一次? 如果是单次发生、则可能会错误检测到单个低电平比较事件。 如果它稳定且可重现、客户能否将其与 LED 电流一起测试? 这将使我们能够进行进一步的分析。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    请参阅下面的波形。 Ch4 是通道 1 的输出电流。 可以看到仍然有一个小阶跃。 您能帮助我了解什么会触发助力行动吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的反馈。 对于 LP8869、此操作由 OUTx 引脚上的低电压触发。 由于增加发生在 LED 灌电流之前、建议在确定根本原因的操作之前检查任何 OUTx 引脚的电压是否低于 LOW_COMP (0.9V)。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suchen、

    客户认为低温下漏电应较小、灌电流电路具有高电阻、OUT 电压应相对较高。 此外、LED 略微亮起、VF 非常低、因此 VOUTx 不应低至 0.9V。 此外、由于余量调整在升压启动后开始、因此在升压启动期间是否会检查 Vlow_comp 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    只需检查自适应升压功能是否在 LED 灌电流正常工作之前才会正常工作。

    因为在初始电压启动阶段、升压将产生比预期更高的电压、因此在每个温度下、升压都会因电压稍高而调整为不再工作、因此升压电压将逐渐降低。 但是、在低温的情况下、由于温度较低、系统中的各种元件将导致实际参数发生变化、从而导致等待时间小于 50ms、这会导致升压转换器继续工作一段时间、从而使电压略有增加。

    此致、

    Suchen