This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:电荷泵拓扑

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549528/lm2611-charge-pump-tolology

器件型号:LM2611


工具/软件:

您好:

是否可以将该器件与电荷泵拓扑一起使用(如下图所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:

    首先、 LM2611 采用 Cuk 拓扑、不是电荷泵。 由于 Vin>=20V、请选择宽 Vin 器件。 LM2611 仅支持高达 14V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    输入电压最大为 4.2V

    关于拓扑、我在互联网上看到了一些具有类似 IC 的原理图、其中使用了电荷泵拓扑。 但我不确定  LM2611 是否可以使用、因此我问它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:

    我在您的原理图中看到、预期的输出电压为–20V、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们希望使用 1S 锂聚合物电池获得–20V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:

    实际上您需要一个宽输入电压降压转换器。 请参阅此应用手册来设计电路。

    使用峰值电流模式降压转换器创建反相电源