This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:我的 LP5860EVM 是否已死?

Guru**** 2515810 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860, USB2ANY, LP5860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528332/lp5860evm-is-my-lp5860evm-dead

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件:LP5860USB2ANY

工具/软件:

大家好、几个月前我购买了一个 LP5860 EVM、但它似乎失败了、使用接口工具时、它说器件已连接、但一旦我更改参数并点击 ENABLE、ENABLE 按钮即变为绿色、然后变为灰色、在我断开并重新连接 USB 之前、器件不会再次连接。  

到目前为止、我有自己的软件在器件上读取/写入寄存器。  
最后一项更改是、我将 5V 电压连接到 LED_EXT、然后在为器件上电后它将不再响应读取请求、并且在开发工具中看到了上述行为。  

目前、所有跳线均处于默认位置、未施加外部电源(我的演示之前在此配置中工作)。 我看不到任何热或机械损坏。

我一直认为 USB2Any 器件温度有些低、因此我不能确定该器件是否无法正常工作、或者我是否设法设置了值不兼容/需要其他硬件控制的寄存器? LP5860 软件工具是否可以从任何状态复位所有寄存器?

我是否可以更换此芯片、或者我是否应该尝试自行拆焊和更换芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    因此、根据我的理解、LP5860EVM 也无法响应您自己的软件。 对吗? 或者 TI.com 上的 GUI 没有响应?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这一点上、它既没有回应、也没有回应、但以前对两者都作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    是否可以测量 VCAP 上的电压? 上电 VCC 并启用 VIO_EN 后。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0V(由 USB2ANY 供电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    如果 VCAP 为 0V、则表示 LP5860 未正确供电。

    您能帮助 测量电路板上 VCC 和 VIO_EN 的电压吗?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    很抱歉回复速度缓慢、

    VIO_en 显示 3V3(由 USB2Any 器件供电)
    VCC 在 0.713V 条件下读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    好的、如果 VCC 为 0.713V、LP5860 无法上电。

    因此、您能帮您移除吗 J1 (连接 VLED)和 J2 (连接 VCC) 跳)跳线并测量靠近文本侧的接头上的电压?  

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC = 0V
    VLED = 160mv? 它缓慢下降至 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    如果是、我认为电源轨存在一些问题。

    您能否帮助测量电路板上 VLED 的接地电阻和 LP5860 的 VCC? 进行测量时、请移除与电路板的 USB2ANY 连接。

    如果 VCC 和 VLED 未对地短路、USB2ANY 工具的 5V 电源轨应该会有一些问题。  

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    VCC 为 3.53M Ω、  
    VLED = 0 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    感谢您的反馈! 我们的专家费利克斯将很快给你答复。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    如果是这样、请移除电容器 C5 并在 VLED 引脚上再次进行电阻测量。 如果仍然是 0 欧姆、可能需要用另一个板载芯片替换板上的芯片。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    我已移除此电容器、  

    遗憾的是、VLED 引脚上的电阻仍为 0hm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    如果是、我认为应该存在一些电路问题。

    请移除 LP5860 芯片并重新进行测量。 如果 0 欧姆消失、LP5860 可能会损坏。  

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    更换芯片后、不确定电路板是否能正常工作、以及评估过程如何。

    此致、

    Felix