主题中讨论的其他器件:LP5860、 USB2ANY、
工具/软件:
大家好、几个月前我购买了一个 LP5860 EVM、但它似乎失败了、使用接口工具时、它说器件已连接、但一旦我更改参数并点击 ENABLE、ENABLE 按钮即变为绿色、然后变为灰色、在我断开并重新连接 USB 之前、器件不会再次连接。
到目前为止、我有自己的软件在器件上读取/写入寄存器。
最后一项更改是、我将 5V 电压连接到 LED_EXT、然后在为器件上电后它将不再响应读取请求、并且在开发工具中看到了上述行为。
目前、所有跳线均处于默认位置、未施加外部电源(我的演示之前在此配置中工作)。 我看不到任何热或机械损坏。
我一直认为 USB2Any 器件温度有些低、因此我不能确定该器件是否无法正常工作、或者我是否设法设置了值不兼容/需要其他硬件控制的寄存器? LP5860 软件工具是否可以从任何状态复位所有寄存器?
我是否可以更换此芯片、或者我是否应该尝试自行拆焊和更换芯片?