This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:主题:有关 TPS62140 热性能信息的查询

Guru**** 2531000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549339/tps62140-subject-inquiry-regarding-thermal-information-of-tps62140

器件型号:TPS62140


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

感谢你的帮助。

对于 TPS62140 的热性能信息、我有两个问题:

1.
自 2012 财年以来、我一直在不断使用此产品、
我有两个版本的数据表。


数据表中列出的热阻值、即受版权保护的Copyright2011
而另一个Copyright2011–2016—差异很大。


假设此差异是由变化引起的、是正确的
在测量方法中(Copyright2011–2016 版本符合 JESD51-2 标准)?


尽管数值不同、
封装特性是否视为等效器件?


数据表摘录 (TPS6214X RGT (16) 引脚):


Copyright2011 版本:
θJA = 29.1°C/W
θJC (top)= 15°C/W
θJB = 11°C/W
ψJT = 0.5°C/W
ψJB = 10°C/W
θJC(底部)= 3.5°C/W



Copyright2011–2016 版本:
RθJA = 45°C/W
RθJC (top)= 53.6°C/W
RθJB = 17.4°C/W
ψJT = 1.1°C/W
ψJB = 17.4°C/W
RθJC (bot)= 4.5°C/W




2.
结的计算公式
上述温度、以下方法是否正确?


评估条件:
・无散热器
・用热电偶测得的外壳温度 (TC)


Copyright2011 版本:
TJ =功率 (TC)+(θJC (top)×功率)


Copyright2011–2016 版本:
TJ = TC +(ΨJT×μ A 功率)


非常感谢您的帮助。


此致、
Otaki Yoshiyuki