工具/软件:
尊敬的先生/女士:
感谢你的帮助。
对于 TPS62140 的热性能信息、我有两个问题:
1.
自 2012 财年以来、我一直在不断使用此产品、
我有两个版本的数据表。
数据表中列出的热阻值、即受版权保护的2011
而另一个2011–2016—差异很大。
假设此差异是由变化引起的、是正确的
在测量方法中(2011–2016 版本符合 JESD51-2 标准)?
尽管数值不同、
封装特性是否视为等效器件?
数据表摘录 (TPS6214X RGT (16) 引脚):
2011 版本:
θJA = 29.1°C/W
θJC (top)= 15°C/W
θJB = 11°C/W
ψJT = 0.5°C/W
ψJB = 10°C/W
θJC(底部)= 3.5°C/W

2011–2016 版本:
RθJA = 45°C/W
RθJC (top)= 53.6°C/W
RθJB = 17.4°C/W
ψJT = 1.1°C/W
ψJB = 17.4°C/W
RθJC (bot)= 4.5°C/W

2.
结的计算公式
上述温度、以下方法是否正确?
评估条件:
・无散热器
・用热电偶测得的外壳温度 (TC)
2011 版本:
TJ =功率 (TC)+(θJC (top)×功率)
2011–2016 版本:
TJ = TC +(ΨJT×μ A 功率)
非常感谢您的帮助。
此致、
Otaki Yoshiyuki