This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37100-Q1:调节 ADC。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550202/tps37100-q1-scale-adc

器件型号:TPS37100-Q1


工具/软件:

您好!

1.我试图了解什么是确切的比例因子,以及如何选择它,但没有成功。

通常最大电压为 26V、尖峰高达 100V、而 DSP ADC 为 3.3V。

看起来我需要超过 30 的量表、但我如何才能获得它?

2.我看到这个 ICIS 从 2024 年 9 月开始,今天是 2025 年 8 月,但它仍然处于预发布状态。

计划何时开始生产? 我可以获取样品吗?

谢谢、Stas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:  

    感谢您的联系。 很高兴您对 TPS37100-Q1 感兴趣。  

    我想让您知道、我们即将向市场发布更多型号。 就像本月晚些时候一样、您应该能够在产品页面上看到。  

    我将通过电子邮件与您联系、讨论您的问题。 我认为这对我们来说更容易达成一致。  

    谢谢、

    Sila.