This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:建议的最大输出电压。

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548670/lmq66430-max-recommended-output-voltage

部件号:LMQ66430
主题中讨论的其他部件:LMR60430LMR51430

工具/软件:

您好:

在数据表中、建议的最大输出电压为 18V。 但在 TI 网站上、它显示高达 35V。  
此外、WEBENCH 不允许超过 18V。  

哪种信息不好? 如果可能、我希望获得 20V 输出。

此致、
Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请遵循数据表、将输出电压保持在 18V 或以下。

    此器件可能更适合您的应用: https://www.ti.com/product/LMR60430-Q1

    此致、

    Ridge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    建议的器件在 webench 电源设计器中发出警告、指出它将在压降模式下工作(输入为 22V)、但在网站上它显示 36V 输入的最大值为 34V。 如您所见、同样的错位Slight smile

    为什么会发生这种情况?
    当我选择 LMR60430(降压)时、会显示“压降模式“警告。
    但对于 LMR604305SRAKRQ1、它不显示压降警告、也不显示 3V3 器件的压降警告。 但我发现这是非常可疑的、因为它是同一个组成部分。
    是这样吗?

    此致、
    Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    截至 WEBENCH、我发现我错了、它允许 20V 输出、即使 LMQ66430-Q1 的输出高达 34V、但数据表显示 1V 至 18V。  
    为什么会发生这种情况? 18V 的限值是多少?
    WEBENCH 出错了吗?

    此外,您建议的设备缺货,所以与它的设计是毫无意义的在这一刻...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 Vin 非常接近 Vout 时、预计会出现压降模式。  

    您的应用运行条件是什么? 如果您将 22V 输入作为 20V 输出、器件可以根据工作条件在压降下运行。

    请提供以下条件:

    • VIN
    • 输出电压
    • 输出电流
    • Fsw
    • 负载电流

    必须遵循数据表中的建议条件。 我会向 Webench 团队提出这个关于输出电压的问题。

    根据您的设计条件、我们可以推荐更合适的器件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ridge、

    Vin 为 22V、Vout 可以为 15V&3A 或 20V&2.25A。 占用面积必须较小、需要高开关频率。

    建议替换产品注释“如果需要更高的电压、请咨询 TI 团队“、因此、我认为这是热问题、该器件能够提供高达 35V 的电压、但无法承受热电流。

    是否知道 LMR60430 何时上市?

    BR、
    Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miroslav、

    LMR51430 是另一款适合此应用的器件: https://www.ti.com/product/LMR51430

    有 500kHz 和 1.1MHz 固定频率选项。

    对于 LMR60430、 我没有特定日期、但您可以在月底再次检查。

    此致、

    Ridge