Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LMR51430
主题中讨论的其他部件:LMR60430、 LMR51430
工具/软件:
您好:
在数据表中、建议的最大输出电压为 18V。 但在 TI 网站上、它显示高达 35V。
此外、WEBENCH 不允许超过 18V。
哪种信息不好? 如果可能、我希望获得 20V 输出。
此致、
Miroslav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LMR51430
工具/软件:
您好:
在数据表中、建议的最大输出电压为 18V。 但在 TI 网站上、它显示高达 35V。
此外、WEBENCH 不允许超过 18V。
哪种信息不好? 如果可能、我希望获得 20V 输出。
此致、
Miroslav
您好:
请遵循数据表、将输出电压保持在 18V 或以下。
此器件可能更适合您的应用: https://www.ti.com/product/LMR60430-Q1
此致、
Ridge
您好:
建议的器件在 webench 电源设计器中发出警告、指出它将在压降模式下工作(输入为 22V)、但在网站上它显示 36V 输入的最大值为 34V。 如您所见、同样的错位
为什么会发生这种情况?
当我选择 LMR60430(降压)时、会显示“压降模式“警告。
但对于 LMR604305SRAKRQ1、它不显示压降警告、也不显示 3V3 器件的压降警告。 但我发现这是非常可疑的、因为它是同一个组成部分。
是这样吗?
此致、
Miroslav
您好:
当 Vin 非常接近 Vout 时、预计会出现压降模式。
您的应用运行条件是什么? 如果您将 22V 输入作为 20V 输出、器件可以根据工作条件在压降下运行。
请提供以下条件:
必须遵循数据表中的建议条件。 我会向 Webench 团队提出这个关于输出电压的问题。
根据您的设计条件、我们可以推荐更合适的器件。
此致、
Ridge
你好、Miroslav、
LMR51430 是另一款适合此应用的器件: https://www.ti.com/product/LMR51430
有 500kHz 和 1.1MHz 固定频率选项。
对于 LMR60430、 我没有特定日期、但您可以在月底再次检查。
此致、
Ridge