Other Parts Discussed in Thread: BQ25672
工具/软件:
在我们的设计中、我们使用 BQ25672 来进行 2 节锂电池充电和电源管理。
问题解串:输入电压中断几秒钟后、BQ25672RQMR 不能通过适配器运行。
由于交流适配器具有一个大容量输出电容器、如果交流电压中断、VBUS 电压会逐渐降低。 如果在 VBUS ~3.4V 时交流电恢复、BQ25672RQMR 将不会通过适配器运行。
PG 状态:电源不正常、VACstatus:存在、不良源状态:正常。

在没有电池的情况下工作时、trere 在 7 分钟内没有 SYS 电压。
或者、需要在没有交流的情况下等待~1 分钟(对电容器放电,以使 VBUS 低于 3.4V)、从而恢复 VSYS。