This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:在短暂电源中断后不运行

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549188/bq25672-does-not-operate-after-short-power-interruption

器件型号:BQ25672


工具/软件:

在我们的设计中、我们使用 BQ25672 来进行 2 节锂电池充电和电源管理。

问题解串:输入电压中断几秒钟后、BQ25672RQMR 不能通过适配器运行。

由于交流适配器具有一个大容量输出电容器、如果交流电压中断、VBUS 电压会逐渐降低。 如果在 VBUS ~3.4V 时交流电恢复、BQ25672RQMR 将不会通过适配器运行。

PG 状态:电源不正常、VACstatus:存在、不良源状态:正常。


在没有电池的情况下工作时、trere 在 7 分钟内没有 SYS 电压。
或者、需要在没有交流的情况下等待~1 分钟(对电容器放电,以使 VBUS 低于 3.4V)、从而恢复 VSYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liubomyr、

    REG0x1B 至 REG0x27 中的状态和 FAULT 寄存器应报告故障。  我怀疑适配器连接/移除的时序会触发较差的 SRC(REG0x22[4]中的故障)、导致转换器关闭 10 分钟、或者 SYS 短路、从而导致自动 EN_HIZ = 1 (REG0x0F[2])。  无法更改 10 分钟关闭。  主机软件可以将 EN_HIZ 设置回 0。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。

    我们将查看这两个建议,谢谢。 如果它与源检测有关、您能否为我们提供一些有关连接和移除适配器的时间的建议、以便我们最终确定如何解决这个问题?

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

     REG0x22[4]中的故障标志是否报告之前较差的 SRC、从而导致转换器关断 7-11 分钟?    REG0x0F[2]中的 EN_HIZ 位=1 吗?  由于 VBUS 必须降至 3.4V 以下才能固定、因此也可能是这样。  SYS 短时序如下所示:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    是、设置 EN HiZ 位。

    另请参阅其他设置:

    清除 EN HiZ 可解决该问题、但在电池无法运行的情况下、主机控制器将无法清除它、因为它没有电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liubomyr、

    建议查看下面的应用手册。  它解决了太阳能电池板电压下降且未连接电池时的类似问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluab26

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。

    感谢您的建议、我们将测试应用手册中的电路。

    目前仍不清楚我们为什么 在我们的系统中观察到错误的 poorsrc 检测。 目前、我们可以很好地确保我们的交流/直流转换器按预期工作、不会导致 PMIC 的电压或额定功率问题。

    我认为、由于 SLUAB26 电路是为弱源(作为太阳能电池板)设计的、因此它可能会在交流/直流转换器部分损坏的情况下引入其他负向情况、目前这种情况已涵盖在源检测范围内。 因此、我们最好了解 我们设计的哪一部分与 BQ25672 内部逻辑相冲突。

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

    正常启动时序如下:

    REGN 启动后会立即进行不良源检测。  如果不良源出现故障、充电器会进入高阻态~10 分钟、然后重试。  如果源极不差但 SYS 降至低于 2V、则充电器会重新开始获得 SYS 电压 7 次、时间如下。

    如果 SYS 未启动、则充电器会设置 EN_HIZ 位=1。  根据上述应用手册、需要通过完整的下电上电或 I2C 写入或 VACx 引脚切换(通过 VAC>UVLO 进行切换)、才能将 EN_HIZ 位复位为 0。

    此致、

    Jeff