工具/软件:
尊敬的 Ulich:
我希望此消息能帮您找到答案。 我离开办公室一段时间,不幸的是,无法参加这个设计之前。
提醒一下、这基于 6.6kW 的宽输入电压 Ipfc。 由于电压降、该团队在达到所需功率方面仍面临问题。 我建议团队断开一个阶段、然后分别进行测试。
一个相位可以达到 1.5kW、但电压下降、而另一个相位只达到 800W。 我还观察到 CBx 有噪声的波形、并建议进一步滤波和减慢 SiC 晶体管。
要继续前进、是否可以就客户的原理图和波形进行直接对话? 这将有助于更有效地处理这些问题。
感谢您的时间和帮助。
此致、