This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:关于 RLIM 计算的阐释

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550347/tps22950-q1-clarification-regarding-rlim-calculation

器件型号:TPS22950-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

来自 TPS22950CQDDCRQ1 数据表、的快照 9.2.2 “详细设计过程“部分 低于。 如果我们计算 RLIM、考虑 ILIM=RLIM、500mA 则最终会从给定公式 (2) 中得到 2.22 Ω、而不是 2.21 千欧。 您能否确认是否应考虑以千欧为单位的计算结果、或者数据表中存在拼写错误。

英寸 第 6.5 节“输出电流限制的电气特性“ 、Rlim 值与给定的 ILIM 的典型值相匹配、电阻单位为千欧姆、然后使用部分中的公式 (2) 计算 Rlim 9.2.2 详细设计过程

能否请您说明一下、是否应考虑使用该装置的千欧姆电阻 500 Ω 阻抗

谢谢你。 我期待您的快速响应。

此致、

Srujan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srujan、

    如果采用 RILIM 2.21、则会得到 0.5A、即 500mA。

    RILIM 单位为 k Ω、ILIM 以安培为单位。

    因此、在公式中、输入 2.21 来代替 RILIM。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    因此、我知道必须在设计中使用 2.21K Ω 电阻器来限制 500mA 的电流。

    我还有一个问题要问你。

    阅读数据表后、我知道仅当开关的温度达到热关断点时、FAULT 引脚才会变为低电平。 通过数据表的下图可以理解这一点

    能否请您确认:

    1、只有当设备达到热关机点时,故障才会变为低电平?

    2、热关断点的温度是多少?

    3.当输出电流通过开关达到 ILIM 设定值时,如果持续保持该 ILIM 电流,该故障是否会被拉低?

    要求:

    我在寻找符合以下参数的开关:

    1、通过开关的输出电流超过设定的限值时提供故障指示、并具有电流限制功能。

    2. ACE-Q 合格/汽车级

    3、非中国/中国台湾起源。

    您能否回答我的问题、如果可能、建议使用符合上述要求的交换机。

    谢谢你。

    此致、

    Srujan L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srujan、

    1.检查表 8-1. 该表显示了 FLT 状态。

    2. TSD 是 170°C。 检查 EC 表。

    是的、经过一段时间后、器件进入 TSD、因功率耗散而关断、FLT 将为低电平。

    TPS22950-Q1 是一款很好的解决方案。