工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
来自 TPS22950CQDDCRQ1 数据表、的快照 9.2.2 “详细设计过程“部分 低于。 如果我们计算 RLIM、考虑 ILIM=RLIM、500mA 则最终会从给定公式 (2) 中得到 2.22 Ω、而不是 2.21 千欧。 您能否确认是否应考虑以千欧为单位的计算结果、或者数据表中存在拼写错误。

英寸 第 6.5 节“输出电流限制的电气特性“ 、Rlim 值与给定的 ILIM 的典型值相匹配、电阻单位为千欧姆、然后使用部分中的公式 (2) 计算 Rlim 9.2.2 详细设计过程 。
能否请您说明一下、是否应考虑使用该装置的千欧姆电阻 500 Ω 阻抗 ?
谢谢你。 我期待您的快速响应。
此致、
Srujan L