This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:EN=1 时的最大待机电源电流是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545401/lp5562-what-would-the-max-standby-supply-current-with-en-1-be

部件号:LP5562
主题: LP5814 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们考虑将 LP5562 用作物联网传感器上 RGB 信号 LED 的驱动器。 此芯片处于软件待机模式的时间超过 99%(我们无法使用 EN 引脚)。 根据规格(具有内部时钟)、典型电流将为 2uA。 但是、未指定最大值。 这引起了一些关切。 最大 值比典型值更重要。 关于这个价值可以说什么?

非常感谢您提供的任何信息。

Ruud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruud:

    感谢您联系我们! 我们的专家将在本周初为您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruud:

    由于 LP5562 是一款相对旧的器件、请给我一些时间来检查我是否能够找到此规格的最大值。

    因此、我强烈建议您查看 最新的 4 通道 RGBW LED 驱动器 LP5814、它可以涵盖 LP5562 的所有功能。

    它支持软件关断模式。 下面显示了工作电流规格以供您参考。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    很高兴再次听到您的声音。 我知道可能很难获得这些数据。 但如果不是必要的、这将有助于我们作出决定。 如果它不能再恢复,我完全理解,请告诉我,我们继续到另一个解决方案.

     遗憾的是、您推荐的芯片 LP5814 不能成为该解决方案。 实际上、有两种关断模式、但一种可通过软件实现的关断模式消耗 22uA 的典型值、是我们预算的 10 倍以上、而另一种只能通过降低 SCL 来实现。 这只有在我们停止整个总线时才可能实现、否则会 通过 SCL 上拉电阻器产生巨大的泄漏。 这反过来意味着我们无法使用任何其他 I2C 器件。 不可接受的情况。 所以, 又是 一个“聪明“的关机解决方案 ,在实践中是不可用的。

    最佳、Ruud。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruud:

    我仍在与测试工程师核实是否有待机电流的测试数据。 我们会在结果出现后通知您。

    LP5814 支持两种低静态电流模式: 关断模式 待机模式

    • 指定 关断模式 、VCC 电流为 0.3uA (max)
    • 指定 待机模式 、VCC 电流为 26uA (max)

    如您所说、26uA 无法满足您的要求。 但我认为 0.3uA (max) 应该可以满足您的要求。

    有两种方法可以让 LP5814 进入关断模式。

    • 一种方法是您提到要下拉 SCL。
    • 另一种方法如下所示 通过 将 0x33 写入寄存器 0xD

    当 LP5814 通过此方法进入 SHUTDOWN 模式时、仍支持与同一 I2C 总线上其他 I2C 从器件的 I2C 通信。 要使 LP5814 退出关断模式、应在 SDA 上生成 8 个下降沿、同时使 SLC 保持高电平。  

    为了不干扰其他 I2C 从器件、SDA 上的最后一个上升沿实际上是停止条件。 因此、在应用现有的关断方法后、I2C 通信可以立即开始。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >我仍在与测试工程师核实是否有待机电流的测试数据。 我们会在结果出现后通知您。

    太棒了! 我将等待您的回答。

    >有两种方法可以使 LP5814 进入关断模式...下面显示了另一种方法 通过 将 0x33 写入寄存器 0xD

    是的、我们注意到了这个过程、这实际上是一个包含启停消息的短序列。 感谢您的澄清。 这有几个问题。

    1. 它仅在 100kHz 的频率下工作、而我们在 400kHz 的频率下工作、因此我们必须仅为此过程切换频率。 可能的,不令人钦佩。
    2. 退出 SHUTDOWN 模式(以及随后通过发送带地址的实际消息与器件通信)意味着会额外一次唤醒总线上的所有其他器件以读取可能的以下地址(btw 并不遵循该模式) 。
    3. 但我们最严重的反对意见是、就 I2C 规范而言、此程序是非法的:  

    因此,虽然不是不可能的,我们宁愿不走这条道路。 我们在 其他对话中 更详细地讨论了原因。 但我们感谢您抽出时间 提请我们注意这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ruud:

    我得到了 LP5562 的最大待机电流熔断数据。

    在针对该规格的生产测试期间、上限设置为 2.39uA、这意味着每个发布的样片在 25° 温度测试条件下都具有较低的 2.39uA 待机电流。

    但请注意、在较低或较高的工作温度下可能会有一些变化。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又一次很棒! 我意识到你已经走了很长的 时间来获得这些信息,我真的很感激。 我们知道温度变化将影响最终结果、但这个数字现在已经足够了。 再次感谢您。