This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101:LM5101A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, SM74104, TINA-TI, LM5101A, LM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550196/lm5101-lm5101a

器件型号:LM5101
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、SM74104、、PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

我无法在 TINA Spice 的 Spice Macros 下给出的库中找到 LM510A 模型。

我使用此器件来驱动 H 桥驱动器配置中的 NMOS 输出开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

    我在 LM5101A 产品页面的下方链接中的设计工具和仿真下找到了 LM5101A PSpice 模型和 TINA-TI 模型。

    https://www.ti.com/product/LM5101A?keyMatch=LM5101A&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT#design-tools-simulation

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Richard。

    我能够下载瞬态模型测试台、但无法正常工作。 我进行了修改、将其配置为驱动 2 个 NMOS 2n6755 晶体管的半桥驱动器。 二极管 1N1200 连接在 VDD 和 HB 之间、HB 和 HS 之间连接一个 10n 电容器。 VDD= 5V、连接到上部 NMOS 漏极的高压 HV 为 20V。 我已向 HI 和 LI 应用了互补 5V 振幅 1MHz 方波输入。输出卡在 9.2V、VHO 也是如此。 VLO 几乎为接地。  

    (如果 SM74104 是更适合 H 桥和容性负载的电路,我也想尝试它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

    通过查看您的响应、我看到 VDD 设置为 5V、请确认。 LM5101 驱动器 VDD UVLO 高于 5V、因此该器件可能处于 UVLO 状态。 建议的 VDD 范围为 9V 至 14V。 可以尝试将 VDD 提高至 10V。 更高的 VDD 可以在您的应用中工作吗?

    我查看了 SM74104 数据表、可以看到它是一款具有可调死区时间的单控制输入驱动器。 它还具有 9V 至 14V 的 VDD 建议范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是问题所在。 但是、我仍然没有获得适当的输出电平。 当 VDD = 10V 时、HI 和 LI 仍处于 5V 振幅、输出端我获得 29.7 高电平和 9.9V 低电平、而高压电池为 20V。 9V 的 VDD 可以、但我更喜欢 5V VDD(与我的输入电平相同)。

    我还注意到库中所有 MOSFET 的 Spice 3 级模型是相同的。 不确定我是否使用了正确的 MOSFET 模型。

    SM74104 没有 TINA 瞬态模型、而是 PSPICE 瞬态模型。 它可以导入 TINA Spice 还是必须下载 PSPICE-FOR-TI 模拟器(这不是问题)? PSPICE-FOR-TI 模拟器是否支持 TI 的所有部分? 它优于 TINA-SPICE。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

    您能否提供您正在仿真的原理图的图片、我很好奇 HS 引脚是否切换至接地来为仿真电路中的 HB-HS 电容器充电。 另外、在仿真结果中、您还可以确认 HI 为高电平时 HB-HS 差分电压和 HO-HS 差分电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图已附在后。 电路似乎采用了合适的 NMOS 晶体管模型。 我将模型更改为 Spice-level-1、其中参数 VT=1V、Kp=2m、gamma=0.5、phi=0.6。 输出按预期从 0V 切换至 20V、自举电容器似乎按预期充电。

    借助单输入和死区时间调整、我想切换到 SM74104。 我想知道是否可以将可用的 PS{ICE Transient 模型导入 TINA Spice。 或者我必须下载相应的 PSPICE-FOR-TI 模拟器。

    此致。