This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:AUXOFF 引脚是否受到反极性电压的保护?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551108/tps25947-is-the-auxoff-pin-protected-from-reverse-polarity-voltage

器件型号:TPS25947


工具/软件:

您好:

我之前在接下来的主题中询问了控制引脚的反极性保护。
现在我考虑 AUXOFF 引脚上拉至 IN 的配置。
AUXOFF 引脚是否也会受到反极性电压保护?
查看数据表时、最大额定值部分没有提到反极性保护、但在建议运行条件部分中提到了反极性保护。
哪一项是正确的?

此致、

e2e.ti.com/.../tps25947-reverse-polarity-protection-for-en-uvlo-ovlo-and-pgth-pins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    如果 AUXOFF 引脚从 Vin 上拉、则在输入端施加反向电压时可能会损坏。 这里的最佳选择是从独立电源轨(如果系统中存在)上拉电源轨或从 Vout 上拉电源轨。 极少数情况会发生变化、例如在 OTP 中、Vout 将变为低电平、因此 AUXOFF 也将变为低电平、但在反极性的情况下、该引脚将保持受保护状态。  

    此致、
    Arush