This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460AFSQRJRRQ1 设计

Guru**** 2505035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549933/lm61460-q1-lm61460afsqrjrrq1-design

器件型号:LM61460-Q1


工具/软件:

亲爱的

       1、4.7uF ->X7S、0.1uF -> X7R 是否正常?

       2、原理图显示开关频率为 341kHz — 但是,计时电阻器 Rt 为 6.2k Ω — 这相当于大约为 2MHz 的开关频率 — 请确认?

       3、对该反馈点是否有任何要求、是否可以将其放置在电容器后面?

       4、您是否提供 LM61460AFSQRJRRQ1 的参考电路图信息?

       5、如果可能、请考虑使用器件的固定输出版本 (LM61480Q3RPHRQ1) 来最大程度地减少物料清单 (BOM)?ok?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honle:

    1,4.7uF ->X7S、0.1uF -> X7R OK?

    是的

    原理图显示的开关频率为 341kHz — 但是,计时电阻器 Rt 为 6.2k Ω — 相当于大约为 2MHz 的开关频率 — 请确认?[/报价]

    原理图不是很清楚、请上传分辨率更高的原理图。  

    关于定时电阻器 — 请参阅:

    对于 6.2k Ω — Fsw 将为 2.025MHz

    [引述 userid=“274827" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549933/lm61460-q1-lm61460afsqrjrrq1-design

           3、对该反馈点是否有任何要求、是否可以将其放置在电容器后面?

    [/报价]

    如前所述、请上传分辨率更高的原理图。  

    [引述 userid=“274827" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549933/lm61460-q1-lm61460afsqrjrrq1-design

           4、您是否提供 LM61460AFSQRJRRQ1 的参考电路图信息?

    [/报价]

    请参阅数据表中的“典型应用“(第 10.2 节)。  

    请还使用该器件的快速入门计算器。  www.ti.com/.../SNVR479

    5、如果可能、请考虑使用器件的固定输出版本 (LM61480Q3RPHRQ1) 来最大程度地减少物料清单 (BOM)?ok?

    LM614 8. 0 是与 LM614 不同的器件 6. 0。但是、一般来说、固定输出型号的 BOM 小于可调型号。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新文件、请检查、谢谢!e2e.ti.com/.../4456.SCH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honle:

    这里有两种不同的原理图 — 两种原理图并未完全包含在屏幕截图中。 我看不到 U1 的输入电容器、RT 引脚等和 U16 的输入电容器。  

    另外、我还要了解这些设计的输入电压范围和最大输出电流。  

    谢谢、

    此致、

    Taru