工具/软件:
大家好、让 LM5146 电路无法按我所需的方式工作。 我的设置中的 Vin=100V、Vout=52V、SYNCIN 拉至高电平、并且在上电期间没有负载。 在输出达到目标电压大约 N ms 后、开关停止、输出衰减到 0V。 我在运行时假设 LM5146 在 DCM 中是稳定的、并且在转换到 FPWM 时会变得不稳定、但根据快速入门计算器、我希望它是稳定的、但我的专业知识已经达到了极限。 有人可以提供帮助吗?
谢谢

Vin =黄色、Vout =蓝色、SW =绿色时的启动波形


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、让 LM5146 电路无法按我所需的方式工作。 我的设置中的 Vin=100V、Vout=52V、SYNCIN 拉至高电平、并且在上电期间没有负载。 在输出达到目标电压大约 N ms 后、开关停止、输出衰减到 0V。 我在运行时假设 LM5146 在 DCM 中是稳定的、并且在转换到 FPWM 时会变得不稳定、但根据快速入门计算器、我希望它是稳定的、但我的专业知识已经达到了极限。 有人可以提供帮助吗?
谢谢

Vin =黄色、Vout =蓝色、SW =绿色时的启动波形


PS:100V 输入正好位于此控制器的最大额定值。 此外、输出电流相当高、我可以在示波器屏幕截图中看到 SW 电压远高于 100V。
查看快速入门、您的满载额定值为 18A、而电流限制设定点为 9.6A。 电流限制通常为满负载的 120-130%。 FET 的 Rdson 在此电流电平下会很高、这就是效率曲线在快速启动过程中不会收敛的原因。 此外、19.2mΩ 处的电感器 DCR 会导致巨大的功率损耗、尽量降低电感来获得更低的 DCR 和更好的总体损耗。
Tim、
了解 SYNCIN 下拉以及关于 100V 输入的良好点。 我会将 VIN 降至 85V、因为我看到的一些奇怪行为可能是由组件损坏引起的。
18A IOUT_MAX 可能有点太激进:在一些其他情况下、我的负载脉冲接通大约 100ms、然后关闭>1000ms、RMS 电流消耗约为 6A。 即使具有高 Rdson 和电感器 DCR 的情况下、由于低占空比、热耗散也不是一个大问题、但我将回顾电感器和 FET 的选型。
电感器饱和电流为 12A、是 MnZn 铁氧体磁芯。
我要使用的一种配置是具有外部时钟驱动 SYNCIN;在提供 VIN 或 VCC 之前驱动 SYNCIN 引脚是否存在任何问题?
谢谢、
Eric