This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:软启动完成后停止开关

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546228/lm5146-switching-stops-after-soft-start-is-complete

器件型号:LM5146


工具/软件:

大家好、让 LM5146 电路无法按我所需的方式工作。 我的设置中的 Vin=100V、Vout=52V、SYNCIN 拉至高电平、并且在上电期间没有负载。 在输出达到目标电压大约 N ms 后、开关停止、输出衰减到 0V。 我在运行时假设 LM5146 在 DCM 中是稳定的、并且在转换到 FPWM 时会变得不稳定、但根据快速入门计算器、我希望它是稳定的、但我的专业知识已经达到了极限。 有人可以提供帮助吗?

谢谢

e2e.ti.com/.../LM5146_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_revB1_5F00_100V_2D00_52V_5F00_300kHz_5F00_r3.xlsx

Vin =黄色、Vout =蓝色、SW =绿色时的启动波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    SYNCIN 上有一个内部 20kΩ 下拉电阻、因此原理图上显示的 100kΩ 上拉电阻意味着引脚上存在低电压……过低而无法设置 FPWM。 如果您处于空载状态、开关将停止、直到 Vout 下降。 尝试将 SYNCIN 直接连接到 VCC。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:100V 输入正好位于此控制器的最大额定值。 此外、输出电流相当高、我可以在示波器屏幕截图中看到 SW 电压远高于 100V。

    查看快速入门、您的满载额定值为 18A、而电流限制设定点为 9.6A。 电流限制通常为满负载的 120-130%。 FET 的 Rdson 在此电流电平下会很高、这就是效率曲线在快速启动过程中不会收敛的原因。 此外、19.2mΩ 处的电感器 DCR 会导致巨大的功率损耗、尽量降低电感来获得更低的 DCR 和更好的总体损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、SW 波形的最后一部分看起来非常不寻常、在高侧 FET 保持导通 10us 的情况下、电压会下降...电感器饱和电流是多少? 最好使用具有软 SAT 的铁粉磁芯电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    了解 SYNCIN 下拉以及关于 100V 输入的良好点。 我会将 VIN 降至 85V、因为我看到的一些奇怪行为可能是由组件损坏引起的。

    18A IOUT_MAX 可能有点太激进:在一些其他情况下、我的负载脉冲接通大约 100ms、然后关闭>1000ms、RMS 电流消耗约为 6A。 即使具有高 Rdson 和电感器 DCR 的情况下、由于低占空比、热耗散也不是一个大问题、但我将回顾电感器和 FET 的选型。

    电感器饱和电流为 12A、是 MnZn 铁氧体磁芯。

    我要使用的一种配置是具有外部时钟驱动 SYNCIN;在提供 VIN 或 VCC 之前驱动 SYNCIN 引脚是否存在任何问题?

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用新的 LM5146 替换了 LM5146、略微降低了输入电压、并增加了一个 2 Ω Rboot 电阻器。  这样可以解决原始 POST 中的意外行为、因此我怀疑问题的根本原因是 SW 节点上的过高电压损坏了我使用的 LM5146。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。