This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113-Q1:高侧驱动器/自举电路无法正常工作

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543641/lm5113-q1-high-side-driver-bootstrap-not-working

器件型号:LM5113-Q1


工具/软件:

使用 LM5113-Q1 时、我似乎无法让自举工作。
它在脉冲开始时工作一小段时间、但随后只是停止。
下面是我使用的电路。 它可能不可见、但 VSS 连接到 GND。

在没有连接负载的情况下将其连接到 O 型示波器时、我会得到这个。
蓝色为 V_GATE、洋红色为 V_SOURCE。 如您所见、开始时只有 2V 的轻微差异。 电压应为 5V。

在连接变压器以连接转换器的次级侧时、我会得到 一个差分信号 Vgs。

带负载的绝对 V_GATE 看起来像这样。

我已经使自举电阻器更小(10 Ω)、并将 C_BOOT 更改为 150nF、但没有任何变化。
Vbus 为 12V、频率为 100kHz


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robbe、

    感谢您联系我们。 自举电容器似乎没有完全充电。 您能否 使用尖端和接地筒方法在驱动器引脚上提供 HB-HS、HO-HS、LO 和 HS 波形? 这些波形将帮助我们验证 LO 是否正常开关并允许 Cboot 充电。 此外、如果可能、共享 IN 和 VDD 波形将有助于消除任何输入/电源问题。  为了供将来参考、可以在产品页面上找到 LM5113-Q1 原理图审阅模板。  

    谢谢、
    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robbe、

    由于闲置、我将继续关闭此主题。 如果需要进一步的支持、请打开新主题。

    谢谢、

    Annabelle