请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4811-Q1工具/软件:
客户测试了 TPS48111 并添加了一个 2.2K GS 电阻。
电荷泵在过载运行 16 分钟后损坏。
温度保持稳定在 35 度左右、而不会有任何升高。
如果 MOSFET 栅源短路、TPS48111 是否具有相应的保护功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
客户测试了 TPS48111 并添加了一个 2.2K GS 电阻。
电荷泵在过载运行 16 分钟后损坏。
温度保持稳定在 35 度左右、而不会有任何升高。
如果 MOSFET 栅源短路、TPS48111 是否具有相应的保护功能?