This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:使用 2.2K GS 电阻时电荷泵损坏

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548307/tps4811-q1-charge-pump-damage-with-2-2k-gs-resistor

器件型号:TPS4811-Q1


工具/软件:

客户测试了 TPS48111 并添加了一个 2.2K GS 电阻。

电荷泵在过载运行 16 分钟后损坏。

温度保持稳定在 35 度左右、而不会有任何升高。

如果 MOSFET 栅源短路、TPS48111 是否具有相应的保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、有什么反馈意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    不应 在外部将栅极短接至地。 该器件仅提供输出短路保护。 可能需要增大 GS 电阻。 让我与团队核实、然后返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    如果 GS 有较弱的电阻器、这会导致一定的漏电流、尤其是在持续从电荷泵汲取电流的情况下。 消耗的电流超过电荷泵所能提供的电流可能会导致电荷泵崩溃。 请将 VGS 电阻增大到 100k。

    谢谢、

    Rishika Patel