This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50:Samsung INR21700-50s 的化合物 ID 帮助

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543304/bq40z50-bq40z50-help-with-chemistry-id-for-samsung-inr21700-50s

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

尊敬的团队:


根据 TI 的建议、我们执行了关于获取化合物 ID 的测试并使用了 GPCCHEM 工具。

我附上了两个 zip 文件:第一个是我们上传到工具 test_logs 中的文件、第二个文件 TI_Report 是我们通过邮件从 TI 收到的文件。

为了更好地进行调试、我还附加了配置文件。  config_params

由于某种原因,报告说,“警告:排放率太高。 建议使用高速率将 ID 检测精度降低 10 小时。 总放电时间小于 5 小时 t_hrs=–0.00111305555557 0 0
错误:未找到放电部分、确保放电电流为负 N_Points= 2 0 “

但在日志中可以清楚地看到、从数值为 83504.705 的 ElapsedTime 列开始放电蓄电池并放电至 121686.648 ElapsedTime、这超过了建议的 10 小时。

您可以检查日志,并确认什么可能是工具不生产 chem-id 的原因
您能否请在末端运行该工具并为电池提供化学 ID。

谢谢、
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    请参阅我对 1539645 的答复

    -米格尔