请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z50主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具/软件:
尊敬的团队:
根据 TI 的建议、我们执行了关于获取化合物 ID 的测试并使用了 GPCCHEM 工具。
我附上了两个 zip 文件:第一个是我们上传到工具 test_logs 中的文件、第二个文件 TI_Report 是我们通过邮件从 TI 收到的文件。
为了更好地进行调试、我还附加了配置文件。 config_params
由于某种原因,报告说,“警告:排放率太高。 建议使用高速率将 ID 检测精度降低 10 小时。 总放电时间小于 5 小时 t_hrs=–0.00111305555557 0 0
错误:未找到放电部分、确保放电电流为负 N_Points= 2 0 “
但在日志中可以清楚地看到、从数值为 83504.705 的 ElapsedTime 列开始放电蓄电池并放电至 121686.648 ElapsedTime、这超过了建议的 10 小时。
您可以检查日志,并确认什么可能是工具不生产 chem-id 的原因
您能否请在末端运行该工具并为电池提供化学 ID。
谢谢、
Abhishek