Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
e2e.ti.com/.../BQ40Z80_5F00_BMS_5F00_TI.pdf
您好:
我在 6‑S Li‑μ H 离子电池包设计中使用了 bq40z80、无法让电量计通过 SMBus 唤醒/通信。 我的原理图已随附。
系统快照
| 测量/观察 | 数据值 |
|---|---|
| PACK+ | 24V (电池组) |
| PBI | 在上电‑1.8V 时、 在数秒内衰减至 0V ~ |
| CHG 和 DSG 栅极 | ~12V ( FET 永久导通 ) |
| SMBus(ESP32 主机) | 无 ACK、无通信 |
| PRES 引脚 | 拉至 GND |
| 唤醒‑尝试 | 短暂地将 PACK+短接至 BAT+、无变化 |
| 已移除的器件 | Q8、R11、D2 已物理移除 |
| 额外服务 | SCL/SDA 在 ESP32 侧具有高达 3.3V 的 4.7kΩ 上拉‑Ω |
让我感到困惑的是、CHG 和 DSG 栅极的 电压为 12V ( FET 始终保持导通状态 )、而仪表在 SMBus 上从未响应。 几秒钟后、PBI 上的 1.8V 电压会崩溃至零、就像该器件重新‑进入关断模式一样。 电芯电压和接线看起来正确、我看到电路板上没有短路。
问题
-
PBI 快速放电是否正常、或者该情况是否表明器件从不退出 SHUTDOWN 模式?
-
CHG/DSG 上的永久 12V 栅极电平是否意味着即使 SMBus 静音、电量监测计实际上也会唤醒?
-
高 CHG/DSG 栅极如何在 SMBus 上与零 ACK 共存?
-
除了向 PACK+短暂应用 BAT+之外、是否有任何建议的唤醒‑测试?
-
删除 Q8、R11 和 D2 是否能够解释这种行为?
任何见解都将非常感谢。
谢谢!
注意: 是的 不会 使用 EV2400 或 bqStudio