This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 设计不会通过 SMBus 唤醒 — PBI 从 1.8V 开始、然后下降、此时功率‑μ A 后 CHG/DSG 栅极处于高电平

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542609/bq40z80-bq40z80-design-won-t-wake-via-smbus-pbi-starts-at-1-8-v-then-drops-chg-dsg-gates-high-from-power-up

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

e2e.ti.com/.../BQ40Z80_5F00_BMS_5F00_TI.pdf

您好:

我在 6‑S Li‑μ H 离子电池包设计中使用了 bq40z80、无法让电量计通过 SMBus 唤醒/通信。 我的原理图已随附。

系统快照

测量/观察 数据值
PACK+ 24V (电池组)
PBI  在上电‑1.8V 时、 在数秒内衰减至 0V ~
CHG 和 DSG 栅极 ~12V ( FET 永久导通 )
SMBus(ESP32 主机) 无 ACK、无通信
PRES 引脚 拉至 GND
唤醒‑尝试 短暂地将 PACK+短接至 BAT+、无变化
已移除的器件 Q8、R11、D2 已物理移除
额外服务 SCL/SDA  在 ESP32 侧具有高达 3.3V 的 4.7kΩ 上拉‑Ω

让我感到困惑的是、CHG 和 DSG 栅极的 电压为 12V ( FET 始终保持导通状态 )、而仪表在 SMBus 上从未响应。  几秒钟后、PBI 上的 1.8V 电压会崩溃至零、就像该器件重新‑进入关断模式一样。 电芯电压和接线看起来正确、我看到电路板上没有短路。

问题

  1. PBI 快速放电是否正常、或者该情况是否表明器件从不退出 SHUTDOWN 模式?

  2.  CHG/DSG 上的永久 12V 栅极电平是否意味着即使 SMBus 静音、电量监测计实际上也会唤醒?

  3. 高 CHG/DSG 栅极如何在 SMBus 上与零 ACK 共存?

  4. 除了向 PACK+短暂应用 BAT+之外、是否有任何建议的唤醒‑测试?

  5. 删除 Q8、R11 和 D2 是否能够解释这种行为?

任何见解都将非常感谢。
谢谢!

注意: 是的 不会 使用 EV2400 或 bqStudio


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也删除了 D1 电路板上传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguz、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oguz:

    当您说通信已被否定确认时、您能否确认通信结构中的地址或命令是否被否定确认?

    此外、是否可以此时对 TS1 引脚进行示波并共享一个映像?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当我在 SMBus 上发送地址时、我会立即收到 NACK、因此无法建立通信。 TS1 也不能正常工作 — 没有 CLEAR 信号。 我将分享示波器捕获并等待您的反馈。

    此致、
    Oğuz μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IMG20250722165112.jpg

    蓝色为 TS1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oguz:

    TS1 引脚上似乎没有脉冲、您能否确认 BAT 引脚上目前的电压是多少?

    此致、

    Anthony