This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:有关 TPS22950 上 ILIM 引脚电流的查询

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551103/tps22950-inquiry-regarding-ilim-pin-current-on-tps22950

器件型号:TPS22950


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在使用 TPS22950 负载开关设计电路、希望确认有关 ILIM 引脚的一些详细信息。

要正确选择连接到 ILIM 引脚的电阻器 (RILIM)、我需要了解流经该引脚的电流量。 但是、我在数据表中找不到有关 ILIM 引脚电流的具体信息。

请说明以下几点。

  1. 流经 ILIM 引脚的典型电流和最大电流是多少(即内部电流源值)?
  2. RILIM 电阻器上的预期功率耗散是多少、您建议使用哪种额定功率来确保安全运行?

非常感谢您的协助。 感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1、我 会检查并回复您。

    2.建议在 RILIM 上保留额定功率为 0.1W 的电阻。

    谢谢  

    Amrit