Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22950工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我目前正在使用 TPS22950 负载开关设计电路、希望确认有关 ILIM 引脚的一些详细信息。
要正确选择连接到 ILIM 引脚的电阻器 (RILIM)、我需要了解流经该引脚的电流量。 但是、我在数据表中找不到有关 ILIM 引脚电流的具体信息。
请说明以下几点。
- 流经 ILIM 引脚的典型电流和最大电流是多少(即内部电流源值)?
- RILIM 电阻器上的预期功率耗散是多少、您建议使用哪种额定功率来确保安全运行?
非常感谢您的协助。 感谢您的支持。
此致、