This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17313Q2:请查询有关支持高速开关的 FET 产品的建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548234/csd17313q2-inquiry-for-recommendation-of-fet-products-that-support-high-speed-switching

器件型号:CSD17313Q2


工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找一款支持高速开关的 FET 产品。

请在采用与 CSD17313Q2 相同封装的产品中推荐能够进行高速切换的 FET 产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    感谢您在客户处促销 TI FET。 以下链接是针对 BVDSS <= 30V 且封装= 2x2mm SON 排序的 FET 产品选择表。 我需要有关客户定义为高速开关的更多信息。 这些器件中的大多数在直流/直流转换器应用中会切换至高达 1MHz。 什么是应用和详细要求? 这将有助于缩小 FET 选择范围。

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/products.html#267=12%3B30&1143=Single&1241=N-channel&1811=2%20x%202&

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    再次感谢您关注 TI FET。 由于我尚未收到响应、因此我假设您的问题已解决、并将关闭此主题。

    此致、

    John