Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD17313Q2工具/软件:
您好:
我的客户正在寻找一款支持高速开关的 FET 产品。
请在采用与 CSD17313Q2 相同封装的产品中推荐能够进行高速切换的 FET 产品。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2
工具/软件:
您好:
我的客户正在寻找一款支持高速开关的 FET 产品。
请在采用与 CSD17313Q2 相同封装的产品中推荐能够进行高速切换的 FET 产品。
谢谢你。
JH
您好 JH、
感谢您在客户处促销 TI FET。 以下链接是针对 BVDSS <= 30V 且封装= 2x2mm SON 排序的 FET 产品选择表。 我需要有关客户定义为高速开关的更多信息。 这些器件中的大多数在直流/直流转换器应用中会切换至高达 1MHz。 什么是应用和详细要求? 这将有助于缩小 FET 选择范围。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用