This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:LMR14050SSQDDARQ1 和 LMR16020PDDAR EN PIN?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550799/lmr14050-q1-lmr14050ssqddarq1-and-lmr16020pddar-en-pin

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050

工具/软件:

大家好、我将设计一个新的 PCB

我希望使用同一电压线上 MCU 的输出来控制 LMR14050SSQDDARQ1 和 LMR16020PDDAR IC 的 EN 引脚。 当然、通过在 MCU 输入之前安装下拉结构、该结构是否会阻止电路工作? 但在我查看数据表时、情况似乎并非如此。 我想确认、验证并确保。

使用 MCU 控制 EN 引脚是否有问题?
注意: 顺便说一下、不会有 0 欧姆数组。

此外、您在设计中是否发现任何缺陷? 感谢您的关注
注意:MCU= 3V3 20mA




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将 EN 拉至 GND 不会损坏器件、但如果没有信号上拉 EN、则默认配置将在器件被禁用的情况下为 EN 低电平。

    LMR14050 原理图看起来电感器的额定值不够高。 电感器的饱和电流必须大于器件的电流限值。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ridge

    感谢您对电感的警告、

    那么我可以使用 MCU 引脚控制 EN 引脚吗? 我想确保这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    Ridge 是 OOO、将回复星期一。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:  

    是的。 您可以使用 MCU 控制 EN 引脚。

    此致、

    Ridge