This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:为无电电池充电

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539587/bq25308-charging-dead-battery

器件型号:BQ25308


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我发现 BQ25308 具有 电池无电充电抑制功能。

数据表表明、如果 Vbat < Vbat_short、则该函数将禁止充电。

那么、是否有办法将状态从“Charge Inhible“(充电禁止)更改为“Pre-charge"(“(预(预充电)?

无论如何、在我看来、一旦 BQ25308 通电且输出端连接了无电电池且电池无电时、BQ25308 将从“Charge Inhibit“(充电抑制)中为无电电池提供电压以进入“预充电“状态、即使它不被称为“Charging"(“(充电(充电)。

我的最后一个问题是、如果在任何情况下电池电量耗尽、我都不能让电池存活? 把它扔掉吧?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    BAT 引脚和电池组之间是否存在任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护功能? 电池欠压保护功能可能会将电池与充电器的 BA 引脚断开。  

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一段时间没有更新。 螺纹被视为已求解和闭合。

    谢谢、

    Ning