请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25308工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我发现 BQ25308 具有 电池无电充电抑制功能。
数据表表明、如果 Vbat < Vbat_short、则该函数将禁止充电。
那么、是否有办法将状态从“Charge Inhible“(充电禁止)更改为“Pre-charge"(“(预(预充电)?
无论如何、在我看来、一旦 BQ25308 通电且输出端连接了无电电池且电池无电时、BQ25308 将从“Charge Inhibit“(充电抑制)中为无电电池提供电压以进入“预充电“状态、即使它不被称为“Charging"(“(充电(充电)。

我的最后一个问题是、如果在任何情况下电池电量耗尽、我都不能让电池存活? 把它扔掉吧?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐