工具/软件:
尊敬的 TI 社区:
我目前正在设计 使用 UCC28180 控制器的 1000W 连续导通模式 (CCM) 升压 PFC 设计。 该电路在轻负载至中等负载条件下性能良好、可将功率因数 (PF) 保持 在 0.99、最高约为 700W。但是、随着输出负载增加 到 750W 以上、我观察到 PF 逐渐下降至 0.95 左右。
在使用示波器探测波形时、我注意到电感器和输入电流波形开始显示交流线路电压峰值附近的峰值。 这种失真似乎与观察到的 PF 下降相一致。
为了支持这一观察结果、我在输出负载增加 (1.9A 和 2.25A) 时按时间顺序捕获和排列了波形
主要设计参数:
-
VIN: 180VAC 至 265VAC 、50/60Hz
-
输出电压: 350 VDC
-
输出: 1000 瓦
-
Rsense: 250mΩ
-
升压电感: 410 µH 为标称电流
-
开关频率: 100kHz
如果有任何见解、建议或参考资料可帮助我更好地理解和解决这种行为、尤其是在满载附近的波形失真和电流整形方面、我将不胜感激。
提前感谢您的时间和支持。
此致、
Sourov Roy
Iout=1.9A 
Iout=2.25A