This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:高负载条件下、基于 UCC28180 的 CCM PFC 中的 PF 压降和电流峰值

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550463/ucc28180-pf-drop-and-current-peaking-in-ucc28180-based-ccm-pfc-at-high-load

部件号:UCC28180


工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我目前正在设计 使用 UCC28180 控制器的 1000W 连续导通模式 (CCM) 升压 PFC 设计。 该电路在轻负载至中等负载条件下性能良好、可将功率因数 (PF) 保持 在 0.99、最高约为 700W。但是、随着输出负载增加 到 750W 以上、我观察到 PF 逐渐下降至 0.95 左右。

在使用示波器探测波形时、我注意到电感器和输入电流波形开始显示交流线路电压峰值附近的峰值。 这种失真似乎与观察到的 PF 下降相一致。

为了支持这一观察结果、我在输出负载增加 (1.9A 和 2.25A) 时按时间顺序捕获和排列了波形  

主要设计参数:

  • VIN: 180VAC 至 265VAC 、50/60Hz  

  • 输出电压: 350 VDC

  • 输出: 1000 瓦

  • Rsense: 250mΩ  

  • 升压电感:  410 µH 为标称电流

  • 开关频率: 100kHz  

如果有任何见解、建议或参考资料可帮助我更好地理解和解决这种行为、尤其是在满载附近的波形失真和电流整形方面、我将不胜感激。

提前感谢您的时间和支持。

此致、
Sourov Roy

Iout=1.9A

Iout=2.25A



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourov:

    随着负载增加、ICOMP 电压也会增加。 如果 ICOMP 电压达到 6V 的上限、则可能会发生这种情况。 请检查 ICOMP 引脚电压以确认该电压。 如果是这种情况、那么将 Rsense 电阻器的减少一半应该可以解决这个问题。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soumya、

    感谢您的建议。 我在将 Rsense 下的值降低一半时要谨慎、因为 Rsense 上的电压越低、抗噪性就越低。

    您能否解释一下 Rsense 值如何与此控制架构中的 ICOMP 电压在数学上相关?

    谢谢您、
    Sourov Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourov:

    请查看 UCC28180 数据表中以下方高亮显示的语句:

    在较高的 Rsense 下、检测到的电感器电流值较高、而 ICOMP 电压尝试调整到该较高的值。 然后、如果负载也增加、电感器电流也需要增加、从而使 ICOMP 增加、最终它被钳位到最大值 (6V)。 因此、如果使用较低的 Rsense、在相同的负载条件下、检测到的电感器电流会较小、而 ICOMP 电压也会较小。

    此致、

    Soumya.