This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:Samsung INR21700-50s 的 Chemistry ID 和 BMS 生产设置帮助

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539645/bq40z50-help-with-chemistry-id-and-bms-production-setup-for-samsung-inr21700-50s

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

大家好、TI 团队好、

我正在使用 BQ40Z50 作为 5000mA、为 Samsung INR21700-50s (BMS.h、3S、NMC) 电芯配置 BQStudio。 以下是我当前的配置步骤



:Current Configuration Summary:Battery
Configuration:BQStudio→Data Memory→Settings→Configuration→DA Configuration
— 电芯数:3 节电芯 — 位
0
:0(绿色)-位 1:1(红色)


FET 配置


:BQStudio→Data Memory→Settings→Configuration→FET Options — 位 5 = 1(红色)→FET 在充电/放电期间关断(对学习周期有用)保护设置:
BQStudio→数据存储器→Settings→Protection→Protection A
- CUV/COV protection enabled(位设置为 1)

BQStudio→Data Memory→Protection

| Threshold | Delay | Recovery |
|----- |----- |----- |----- |
CUV | 2500mV | 2s
| 3000mV | COV | 4300mV(所有温度范围)| 2s | 3900mV |

BQStudio→Data Memory→Settings→Protection→Protection B
- ASCC/ASCD Enabled -
CUV、COV、ASCCL、ASCDL 位

设置为 1 电源设置:
BQStudio→Data Memory→Power

— 有效更新电压:3500mV — 充电器存在阈值(电量监测配置):3000mV

气体存在阈值:
BQStudio→Data Memory→Gas Gauging→Design
- Design Capacity
(mAh):5000
- Design Energy (CWh):6300 - Design Voltage (mV)


:12600





BQStudio→Data Memory→Gas Gauging→TD
- Set Voltage Threshold:3200mV - Clear Voltage Threshold:3300mV - Set % RSOC Threshold:6%- Clear % RSOC Threshold:8% Calibration:BQStudio→Data Memory→Calibration - Current、Voltage、Temperature Completed。

问题:

1.尽管进行了上述配置、但在 Chemistry ID 列表中找不到与 Samsung INR21700-50s 完全匹配的化学成分。
-您建议将哪种化合物 ID 用于具有 BQ40z50 的 INR21700-50s?
 

2.我正在为生产阶段准备这一设置:
-正确完成 BMS 生产的后续步骤是什么?

附加说明: — 电池组:
Samsung INR21700-50s (3S、5000mA)
- BMS 模块:TI BQ40Z50

您的指导非常感谢、以确保在投入生产之前正确设置系统。

谢谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    [quote userid=“662340" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539645/bq40z50-help-with-chemistry-id-and-bms-production-setup-for-samsung-inr21700-50s 尽管进行了上述配置、但我无法在 Chemistry ID 列表中找到与 Samsung INR21700-50s 完全匹配的化学成分。 -您建议将哪个化合物 ID 用于采用 BQ40z50 的 INR21700-50s?

    要获得与所用电芯足够匹配的匹配项、请使用 GPCCHEM 工具。 这样、我们就可以将使用中的电池与数据库中的 chemID 相匹配。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    [quote userid=“662340" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539645/bq40z50-help-with-chemistry-id-and-bms-production-setup-for-samsung-inr21700-50s 我正在为生产阶段准备此设置: — 正确完成用于生产的 BMS 的后续步骤是什么?

    选择 chemID 后、需要执行学习周期。 这样、电量监测计就可以了解有关所用电芯的所有必要信息。 对该应用程序进行测试后、可以使用 bqStudio 从器件中提取黄金映像、然后在生产中用于对其他器件进行编程。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    感谢您的及时答复。

    我是 Amit 的同事、根据您的建议、我们执行了获取 Chemistry ID 的测试并使用了 GPCCHEM 工具。

    我附上了两个 zip 文件:第一个是我们上传到工具 test_logs 中的文件、第二个文件 TI_Report 是我们通过邮件从 TI 收到的文件。

    为了更好地进行调试、我还附加了配置文件。  config_params

    由于某种原因,报告说,“警告:排放率太高。 建议使用高速率将 ID 检测精度降低 10 小时。 总放电时间小于 5 小时 t_hrs=–0.00111305555557 0 0
    错误:未找到放电部分、确保放电电流为负 N_Points= 2 0 “

    但在日志中可以清楚地看到、从数值为 83504.705 的 ElapsedTime 列开始放电蓄电池并放电至 121686.648 ElapsedTime、这超过了建议的 10 小时。

    您可以检查日志,并确认什么可能是工具不生产 chem-id 的原因
    您能否请在末端运行该工具并为电池提供化学 ID。

    谢谢、
    Abhishek


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    您可以将您的文件上传到此主题 (E2E)、以便我查看吗?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Miguel Castro Gonzalez ,

    PFA 文件。


    bqStudio 配置参数 —  bq40z50_3s.gg.csv

    测试日志 —  roomtem_rel_dis_rel.zip


    TI 生成的报告 —  GPCCHEM_GPC_report.zip

    e2e.ti.com/.../GPCCHEM_5F00_GPC_5F00_report.zip

    e2e.ti.com/.../bq40z50_5F00_3s.gg.csv
    e2e.ti.com/.../roomtem_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip