This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:该设计通过 lm5155 升压电路输出 150V 电压、但当负载为 500R 时、输出电压仅为 100V

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551909/lm5155-the-design-outputs-a-150v-voltage-with-the-lm5155-boost-circuit-but-the-output-voltage-is-only-100v-when-the-load-is-500r

器件型号:LM5155


工具/软件:

我正在使用 LM5155 构建一个升压电路、具有 24V 输入和 150V/LM5155 输出 500mA。 空载时、输出在 150V 时是正常的、但随着负载增加到 3k Ω、输出电压开始下降。 当负载为 300R 时、输出电压降至 100V。 如何改进电路以满足设计要求? 您能给我一些建议吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:  

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您可以将填写好的 https://www.ti.com/tool/download/SNVC224 附加 到此主题吗? 这也是我们检查原理图的最高效的工作流程。

    此外、请分享 VIN、Vout、CS 和 SW 引脚的示波器波形。

    此致、

    Mounika.